Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9261
你(们)好 我在 PCB 上安装了该 IC。 设备驱动程序会看到集线器、但将其保留为"未知设备"。 我连接了一个未编程的 I2C EEPROM。 根据数据表、集线器进入"编程模式"。 但是、我在数据表中找不到解释如何在编程模式下对器件进行编程的任何定义。 ("编程模式"一词在数据表中仅使用一次。)
我查看了评估套件数据表、在故障排除下、有一条注释"确保为主机控制器安装了最新的驱动程序。" 在哪里可以找到这些驱动程序?
对于 EEPROM、评估套件数据表中注明了以下内容:
"EEPROM 接口默认为可编程(不受写保护),因此可以修改安装的 EEPROM 的内容以测试各种设置。 如果需要更改 EEPROM 数据、可以使用 TUSB8020B 数据表中概述的寄存器访问方法来更改这些值。 此外,还可根据要求提供基于 MicrosoftWindows
的 EEPROM 实用程序。"
我可以获取 EEPROM 实用程序吗?
我将尝试断开 I2C IC、看看这是否有用。 但是、我希望能够在 PCB 上继续对该 IC 进行编程(我的数量对于预编程而言太少)。
谢谢
Tim Anderson