This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:您可以交换 USB 对极性吗?

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719589/ts3usb221-can-you-swap-the-usb-pair-polarity

器件型号:TS3USB221

客户表示、我们计划使用 TS3USB221在两个 USB 信号之间切换、我们想知道是否可以交换此 IC 上的 USB 对极性。  它们是否可以将 D_NEGATIVE 移至引脚7、将 D_POSITIVE 移至引脚8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以交换 D+和 D-引脚、但必须确保 D+和 D-线路在整个路径中是相同的、不交换。 这意味着、如果交换输出 D+和 D-、还必须交换输入 D+和 D-。