This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:电缆应用中的 TUSB544。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719347/tusb544-tusb544-in-cable-application

器件型号:TUSB544

您好、先生、

我已阅读以下文章。

http://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2017/08/07/how-to-deliver-clean-usb-type-c-signals

关于 USB Type-C 有源电缆解决方案、 它是否可以是双向的?

我想 TUSB544在源极侧是转接驱动器。 如何连接 Type-C 两侧?

您能否提供参考 原理图?

我们有一个项目需要使用 Type-C 电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    是的、TUSB544可在双向 Type-C 有源电缆中实现。 这可以在 PD 控制器和微控制器的帮助下正确配置 TUSB544。 我们目前没有发布的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    您是否有 MSP430的代码用于此操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    我们尚未发布任何软件。