This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410使用问题

Guru**** 2754005 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF111, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719027/ds125df410-ds125df410-using-problem

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF111DS125DF1610

大家好、

是否有任何适合用作 bleow 的重定时器:

1具有 CDR 功能

2通道间的自由切换、E.g:输入通道1作为输入、输出通道2作为输出! 或者、一个输入通道可映射到多通道输出!

在 DS125DF410数据表中、我未找到上述任何信息、您能帮我找到合适的器件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DF410不支持任何多路复用器或扇出操作。

    DS125DF111只是一款双通道器件、但借助环回选项、它可以像交叉点或扇出/多路复用器那样运行。

    DS125DF1610是一款16通道器件、在接收器侧具有4个4x4交叉点。

    此致、

    Lee