This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:最大电源要求?

Guru**** 2779955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718551/tusb8041-max-power-requirements

器件型号:TUSB8041

VDD33和 VDD 在85°C 时 TUSB8041IRGC 的最大功耗是多少?  数据表仅提供25°C 时的典型值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    VDD33和 VDD 是否为额定电压? 如果是、我建议为最大值提供15%的裕度。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难保证具有稳压器、分压器、噪声等容差的标称电压  我希望得到一个最大值来涵盖工艺、电压和温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我知道在系统中很难保证标称电压、但我想知道设计是否是在高侧运行。 该器件的功耗将随电压轨而变化、因此如果电压轨都以+10%(3.6V、1.2V)运行、我预计功耗将为+10%。

    如果您在最高温度和最大电源轨下运行器件、我实际上不会预计功率会达到25%、但这是一个安全裕量。

    此致、
    JMMN