This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS CAN#39;t 开启四通道(A~D 对)

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719559/dp83867is-dp83867is-can-t-turn-on-four-channel-pair-a-d

器件型号:DP83867IS

您好!

我们的客户使用 DP83867IS 时无法开启四个通道(A~D 对)。

我们尝试打开所有通道(A~D 对)、但只有 A 对具有输出。 此外,寄存器0x0025看起来不能写入。 请帮助检查该问题。 谢谢。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    如果您无法访问寄存器0x25、并且它看起来是只读的、这是因为扩展寄存器访问没有正确执行。

    地址0x1f 以上的任何寄存器都在扩展空间内。 如果您未正确访问扩展寄存器空间、则表示您正在访问正常空间中的寄存器。

    请查看数据表的第8.4.2.1节"扩展地址空间访问"、以找到正确的4寄存器读/写方法来访问地址0x25和0x1d5

    此致、