This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:有关活动模式功耗的阐述

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719553/tusb8020b-clarification-on-power-consumption-for-active-modes

器件型号:TUSB8020B

大家好、

我想对 TUSB8020B 在不同工作模式下的功耗进行一些澄清。 在数据表的第7.7节中、我将比较"3.0主机/2SS 器件和 U0集线器"与"3.0主机/1 SS 和 U0 1 HS 器件"的总功耗。

我正在计算1SS + 1HS 配置的功耗为707mW、但2SS 配置仅为667mW (低40mW)。 这是真的、还是我忽略了某个东西? 我的印象是、运行2SS 器件会消耗更多的功率。

如果您能提供任何澄清、我们将不胜感激。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    如果连接了两个 SS 设备且没有 HS 设备、则集线器的 USB 2.0部分将进入其最低功耗状态、从而节省功耗。 如果连接了一个 SS 设备且连接了一个 HS 设备、则集线器的 USB 3.0部分和集线器的 USB 2.0部分均处于最高功率状态(正在供货)。

    此致、
    JMMN