请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 大家好、
我想对 TUSB8020B 在不同工作模式下的功耗进行一些澄清。 在数据表的第7.7节中、我将比较"3.0主机/2SS 器件和 U0集线器"与"3.0主机/1 SS 和 U0 1 HS 器件"的总功耗。
我正在计算1SS + 1HS 配置的功耗为707mW、但2SS 配置仅为667mW (低40mW)。 这是真的、还是我忽略了某个东西? 我的印象是、运行2SS 器件会消耗更多的功率。
如果您能提供任何澄清、我们将不胜感激。
谢谢、
Mitchell