This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319 EVM 板

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718565/tusb319-evm-board

团队:客户表示他的笔记本电脑需要通过高电流充电器充电。 客户需要确认此部件将为其笔记本电脑充电。 无论他在评估板上设置 SW1开关的哪个位置、模块提供的电流始终约为1.5A。  他似乎无法使器件达到900mA 的电流限制。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、

    Current_Mode 引脚的设置是什么? 此引脚上的电压是否低于0.4V? 您还能进一步描述一下此应用的性质吗? 使用 TUSB319可启用 DFP、但不启用 DRP、DCP 或 CDP、是仅笔记本电脑 DRP 或 DFP 上的端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naser、

    您是否需要有关此问题的进一步帮助? 如果是、请使用我之前的帖子中要求的详细信息进行回复。 现在、我将此帖子标记为 TI 认为已解决。