This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:IGBT 驱动器 ISO5452的最短传播时间

Guru**** 2548010 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719381/iso5452-minimal-time-propagation-of-igbt-driver-iso5452

器件型号:ISO5452

尊敬的您:

我对 IGBT 驱动器 ISO5452的最小传播时间有疑问。

在数据表中、我们可以找到典型值和最大值、但不能找到最小值。

您能给我一个最小传播时间值的想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachid、

    在设计中、我们应考虑最坏情况、即最大传播延迟。 这就是我们提出最大传播延迟规格的原因。 供参考。 最小传播延迟为60ns。  

    此致、