This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:空白 SPI 外部闪存编程

Guru**** 2927750 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719255/tps65981-blank-spi-external-flash-memory-programming

器件型号:TPS65981

您好!

假设 TPS65981EVM 中的闪存为空白、 是否必须使用 Aadvark 等外部工具对其进行编程、或者可以 使用 USB 电缆通过 TPS6598x 应用程序自定义工具进行此编程?

祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    当外部闪存为空时、需要使用 Aardvark 或 FTDI 等外部编程器。 但是、一旦 SPI 闪存上有一个有效的配置映像、您就可以按照本应用手册中的步骤通过 I2C 更新 SPI 闪存的内容:

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。

    在我上一个帖子和您的答案之间、我仅使用 TPS65981EVM 板、其 FTDI 板和 TPS6598x 定制工具成功地对外部闪存进行了编程。
    我不是叠加 TPS65981EVM 和 FTDI 板、而是通过电缆连接其 SPI 信号(使 I2C 信号断开连接)、并通过将闪存应用固件管理到 TPS6598x 定制工具的器件、以对空白闪存进行编程。

    祝你一切顺利、

    牛顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    这也会起作用。 很高兴您能够解决您的问题。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric