This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:ISO7820LL -可靠性数据

Guru**** 2786615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719358/iso7820ll-iso7820ll---reliability-data

器件型号:ISO7820LL

http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 目前不提供有关数字隔离器的任何数据。 我注意到、过去和以后(几个月)的行为已经出现、数据再次可用。 是否有数据库可用于独立于 MTBF 估算器检查值?

目前 、相关器件为:ISO7820LL

请向我提供以下数据:

器件型号   

MTBF   

时基故障   

使用温度(°C)    

会议级别(%)    

活化能(eV)    

测试温度(°C)

测试持续时间

样本大小

失败次数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我很抱歉地说、目前网站上没有隔离器的可靠性数据、但我可以为您提供所需的数据。 请在下面找到相同的内容、谢谢。



    此致、
    Koteshwar Rao