This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715552/tlk10232-tlk10232

器件型号:TLK10232

您好!

 当我在  10GKR 模式下使用 TLK10232时、我使用测试仪插入 CV 错误。 我校验计数器0x10。 它的最大值为0xFF。 为什么不是0xFFFF? 我需要更多设置吗?

转储 FPGA MDIO 组3 phy 06 dev 1e
00:0610 0B26 8316 A848 1500 2000 F115 0000
08:0000 0380 4000 0D10 0371 2F80 0000 1D23
10:00FF FFFF FFFF FFFF 6263 8C02 F018 2000
18:0C20 2500 4C20 1023 0000 300C 0000
29/11/13 10:01:49调试>

您好!

什么时候会有另一个这样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在研究这一问题、并将尽快返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、
    我们已经对此进行了研究。 在10GKR 模式下、HS_ERROR_COUNT 将在0x00FF 时最大输出、在1G 模式下、HS_ERROR_COUNT 将在0xFFFF 时最大输出。 这是正确的行为。


    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为这是错误、对吧? 这毫无意义。 10G 具有2字节计数器、而1G 具有4字节计数器。 您的公司是否会修复此问题?  

    BR、

    卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、
    我们没有任何改变这一点的计划。 在2字节计数器不够的特定用例中、您是否有?


    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、