This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335:RFFE-GPIO 扩展器上的多个查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719081/lm8335-multiple-queries-on-rffe-gpio-expander

器件型号:LM8335

你(们)好  

我们一直使用 LM8335作为可处理26MHz RFFE 信号的 RFFE 至 GPIO 接口。 但是、我们希望根据客户的要求了解以下内容:

LM8335使用哪种物理层规格? D-PHY 还是 M-PHY?

2.速度要求(LS 或 HS)。

LM3335目前支持 MIPI RFFE 接口 v1.10。 将来是否有任何可支持 RFFE v2.0的版本?

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    1) 1) LM8335 使用哪种物理层规格? D-PHY 还是 M-PHY?

    我对这两个物理层规范不是很了解,但从谷歌搜索的角度看这两个物理层规范,它表明这两个物理层都使用差分信令。 LM8335不对其 SCLK 和 SDATA 使用差分信令。 RFFE 标准未指定 M-PHY 或 D-PHY 的任何要求。

    2)速度要求(LS 或 HS)。

    这是 RFFE 规范(版本1_10)的摘录

    该器件将在32kHz 至26MHz 之间工作、正如 RFFE 标准所要求的那样。

    3) 3) LM8335 当前支持 MIPI RFFE 接口 v1.10。 将来是否有任何可支持 RFFE v2.0的版本?

    我还没有听说过任何新的 RFFE 协议管道中的器件。

    谢谢、

    -Bobby