This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:配置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218EVM, USB2ANY, LMH1219EVM, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719194/lmh1219-configuration

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件:LMH1218EVMUSB2ANY

您好!

USB2ANY 是否是对 LMH1219EVM 和 LMH1218EVM 进行编程/配置的唯一方法? USB 端口是否可以用于相同的用途?

谢谢、

Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    USB2ANY 是单向的。  还有其他工具可以通过 SMBus 接口对 LMH1219进行编程。  

    USB 接口与 SMBus 信令电气不兼容。  无法使用 USB 接口直接对器件进行编程。

    此致、

    Lee