This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L 驱动12v 四相步进电机似乎驱动引脚短路

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718145/tpl7407l-tpl7407l-drive-12v-four-phase-stepper-motor-often-appears-drive-pin-is-shorted

器件型号:TPL7407L

尊敬的所有人:

我们的客户面临以下问题:

TPL7407L 驱动12v 四相步进电机通常会有一个驱动引脚因短路(性能现象是输出引脚对地短路、VCC 短路的一小部分)、步进电机5线四相驱动电流400mA、频率400pps。 这些图与 TPL7407L 提供的图相同。

请帮助我们解决这个问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    我不确定这里有什么问题。 您是否在寻找短路保护或 Vcc 短路保护? 此器件不具有此功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius