This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:处理数据线的建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718894/tps2549-recommendations-to-handle-the-data-lines

器件型号:TPS2549

大家好、团队、

请参阅以下客户问题

如果 TPS2549仅用于充电(DCP 模式)且未连接到主机 CPU、  TI 对处理数据线有何建议?  (DM_IN、DP_IN、DM_OUT 和 DP_OUT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 DCP 模式、DM_IN 和 DP_IN 引脚需要连接到 USB 端口连接器。 DM_OUT 和 DP_OUT 引脚可保持悬空。

    CTL1/2/3引脚需要配置为000或001、具体取决于所需的电流限制设置。 查看数据表中的表2以了解可能的电流限制设置。