This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:内部电流源容差

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718969/tca9509-internal-current-source-tolerance

器件型号:TCA9509

大家好、团队、

我是否知道 TCA9509 内部电流源容差? 典型值为1mA、我找不到用于计算延迟电容的最大值和最小值。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    根据信息、在25C 至85C 范围内的最大值约为2mA、而最小值为1mA。

    谢谢、

    -Bobby