This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:降低温度

Guru**** 2766615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717888/dp83822i-lower-down-the-temperature

器件型号:DP83822I

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

当前测量芯片的温度较高(室温下为48°C)
您能否分享有关如何降低温度的经验?
如何设计以降低此 IC 的功耗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    您可以通过在1.8V 电压下操作 PHY 来降低功耗。
    您无需进行其他调整即可降低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么、我是否可以将 AVD 更改为1.8V、VDDIO 仍为3.3V、对吧?

    另一件事是我们的 phy 性能测试、一些项目将是错误(红色)

    我们想知道如何改进这一点吗?

    欢迎提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    是的、您可以在1.8V AVD 和3.3V VDDIO 上操作 PHY。

    至于故障、请将您使用的磁体发送给我。
    此外、请确认 RD+/-和 TD+/-上有49.9欧姆的上拉端接电阻。
    您是否可以通过任何方式向我们发送布局?
    您是否在 MDI 上保持100欧姆阻抗控制?

    对于高振幅、您可以使用寄存器0x403来降低驱动器强度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    您能否共享邮件地址、然后我可以为您发送布局。
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或我的邮箱地址为 eric.sc-lin@wtmec.tw
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我刚给您发送了一封电子邮件、但它退回。
    我将通过 E2E 朋友申请向您发送我的电子邮件。