This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:自动协商和自动 MDIX

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717723/dp83630-auto-negotiation-and-auto-mdix

器件型号:DP83630

大家好、

尽管"自动交叉"和"自动 MDIX"具有相似的功能、但不要使用具有强制模式的自动 MDIX?

为什么"自动交叉"可用? 有特殊原因吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    在我之前的帖子中、我错误地将自动 MDIX 用于 DP83630的强制模式。
    对于该器件、您确实需要使用自动交叉模式、而不是自动 MDIX。
    DP83630与自动 MDIX 和自动协商功能具有相关性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross - San、

    感谢您的确认。
    我知道、当"Auto-Nego"无效时、必须使用"Auto-cross"而不是"Auto-MDIX"。

    我的客户希望了解在固定模式100Mbps、全双工、自动交叉下运行的正确过程。
    正确的寄存器设置顺序是什么?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    请将寄存器0x0设置为0x2100。 //强制100Mbps 全双工,禁用自动协商
    请将寄存器0x19中的位[15]设置为0b0。 //禁用自动 MDIX
    请将寄存器0x16中的位[15]设置为0b1。 //启用自动交叉