This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:评估板?

Guru**** 2539690 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3212, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719147/hd3ss3220-eval-board

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS65987HD3SS3212HD3SS3202

大家好、

我的客户计划使用 TPS65987 PD 控制器、并订购相应的评估板。 产品将是双角色端口、因此我还建议使用 HD3SS3220多路复用器。 此器件是否有任何评估板? 产品页面上的 EVM 采用微型底座设计、大多数 TPS65987 EVM 都过于复杂和冗余。

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我感到困惑的是、TPS65987和 HD3SS3220器件中都有一个 CC 控制器。 您不能同时使用两个 CC 控制器、因此我不会在同一类型 C 端口上使用 TPS65987和 HD3SS3220。 HD3SS3212是不带 CC 控制器的 HD3SS3220。 您还可以使用 HD3SS3202、它具有一个在线 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我键入错误。 您刚才在另一篇文章中提到了 HD3SS3212、这就是我想建议的部分。 HD3SS3212没有 EVM、而是微型底座设计、它对 PD 控制器 EVM 来说是多余的。

    我想我的客户更喜欢他们可以为其订购电路板的器件、那么您会建议3202而不是3212吗?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HD3SS3212和 HD3SS3202在您的应用中将具有相同的性能。 HD3SS3202和 HD3SS3212的最大区别在于3202的封装比3212的封装小。 因此、如果您可以使用具有 SMP 连接器的电路板、则可以获得 HD3SS3202 EVM。 www.ti.com/.../hd3ss3202evm
    Michael