This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:RVBUS

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320-LA-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717728/tusb320lai-rvbus

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320-LA-EVM

大家好、

存在 RVBUS 范围规格855k~920k Ω。  



是否可以为 RVBUS 使用1Mohm±1%电阻器?
我的客户表示很难获得900kohm±1%电阻器。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了确保器件正确读取 VBUS、请使用900K 欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    我发现 TUSB320-LA-EVM 目前使用的是1Mohm (±1%)。
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sllu235/sllu235.pdf
    如果可以接受的话、这对我的客户来说是理想的选择。

    是否可以再次确认1Mohm 是否可接受?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们通常不建议客户使用数据表规格之外的值、因为这会导致互操作问题。 但是、如果您使用1M 欧姆的电阻、VBUS_THR 将更改为最小值:3.24、典型值:3.6V、最大值4.18V。
    Michael