This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:插入损耗为-1.6dB 时的 USB 布线长度。

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718734/hd3ss3212-the-usb-trace-length-at--1-6db-insertion-loss

器件型号:HD3SS3212

大家好、

插入损耗为-1.6dB 时、请帮助估算可以达到的布线长度。

我们的电路板采用 FR-4材料和微带结构。

请帮助估算此布线损耗长度、客户需要使用该值来修改布局、以及 DIN HD3SS3212。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    FR-4的插入损耗取决于频率、取决于布线宽度、您的应用的最大数据速率和布线宽度是多少? 作为参考、FR-4损耗@5GHz 宽度4mil 为~-0.8691dB/英寸。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    感谢你的帮助。

    USB3 Gen2 10GHz 呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    USB 3.1 Gen2数据速率为10Gbps 或最高频率为5GHz。 我在上一篇文章中给出的值适用于 USB 3.1 Gen2。