This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716271/sn65dsi86-sn65dsi86-problem

器件型号:SN65DSI86

尊敬的 TI 先生:

请帮助解决以下2个问题

我的产品是带15.6英寸显示屏的收银机。

1.收银机有时在黑屏上。   

   它大约20次发生了一次。

   更改新的 SN65DSI86后、NG 收银机 变为良好。

    和 NG SN65DSI86安装在 OK 收银机中、现货寄存器 已安装到病床上、

2. 通过读取 EDID 兼容屏幕来解决 SN65DSI86的问题。  

   Display1 :N156HGE-EA1

   Display2 :HB156FH1-401

   Display3 :NT156FHM-N41

   HB156FH1-401和 NT156FHM-N41通过一组代码兼容。

   斑鱼帮助 N156HGE-EA1 可通过一组代码兼容。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于问题1、到目前为止有3个 NG SN65DSI86
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很困惑、您能否进一步解释您的设置和问题?
    "收银机有时在黑屏上。 它大约20次发生了一次。" 这是您重新启动系统的20次吗? 重置系统是否可以解决此问题?

    "在更改新的 SN65DSI86后、NG 收银机变为良好。" 您使用的是 EVM 还是定制板? 什么是 NG?

    此问题是否仅发生在一个面板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    对于问题1:
    是的、这是我20次重新启动系统。 重置系统可以解决该问题。
    此问题是否仅发生在一个面板上? -->否

    有关问题2、请填写详细信息
    通过 I2C 读取 EDID 的地址寄存器。 EDID = 0xFF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于问题1、您能否在监护仪工作且无法正常工作时读取 DSI86上的寄存器0xF0至0xf8?

    对于问题2、您能否为我描述您尝试读取 EDID 的方式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    对于问题1:我将尝试读取 DSI86上的寄存器0xF0到0xf8。

    对于问题2:在引导加载程序启动阶段,Platform MSM8937无法读取 EDID (0xFF)。
    Android 启动后、MSM8937可以读取 EDID (显示参数)。

    这个问题有两个原因。
    2-a. 因为正常 I2C 在引导加载程序阶段不可用。
    因此、使用 GPIO 模拟 I2C 来读取 EDID。
    无法读取正确的 EDID 可能是模拟 I2C 的 GPIO 的时序。
    2-b. 当平台 MSM8937启动时、可以立即读取 SN65DSI86寄存器值。
    但平台必须等待很长时间才能读取显示屏的 EDID、大约4~5秒。
    由于读取时间太长、显示屏的初始化过程已结束、
    导致与显示屏不匹配的参数。

    请帮助检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否获得 I2C 的示波器捕获、以便验证它是否具有正确的时序?