This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B USB3.1 gen1

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718962/tusb8020b-tusb8020b-usb3-1-gen1

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

你(们)好,先生  

TUSB8020B 是否支持 USB3.1 Gen1  

如果需要合规性标识  

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    是的、TUSB8020B 符合 USB3.1第1代标准、但它在几年前完成了 USB 合规性测试。  此时 USB 3.1规范发生了变化(最新规范版本为 USB 3.2)。  虽然规范更新不会影响 TUSB8020B 作为 USB 超高速集线器的功能、但 USB-IF 仍然需要所有接受合规性测试的新器件使用符合最新版本 USB 3.x 规范的器件。 如果客户计划获得 USB-IF 标识、我们建议他们使用最新的 TUSB8044/8043/8042集线器系列。