Other Parts Discussed in Thread: MAX232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MAX232大家好、我是 RS232新手。
我尝试通过连接到 MAX232主板的 Arduino 来控制转换开关、但不理解手册中的内容。
我遇到的问题是、在 RS232命令部分下、这对我没有任何意义。 例如、它显示"打开 HDMI 输出"、然后显示命令为"0B2"。 这意味着什么,我如何使用它?