This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找1:2 HDMI 芯片

Guru**** 2929300 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718025/find-a-1-2-hdmi-chip

主题中讨论的其他器件:HD3SS215

你(们)好

我想找到一个 HDMI 芯片,它是一个通道 HDMI 输入和两个通道 HDMI 输出,类似于 HDMI 扩展器。

你能给我任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、

    您是否需要 HDMI 2:1多路复用器? 例如、此类器件将采用一个源并提供 HDMI 输出两个器件输出中的一个。 我会推荐 HD3SS215。  

    如果您正在寻找一款可同时从一个 HDMI 输入驱动两个 HDMI 输出的器件、我们没有适合此应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我看到、感谢您的支持。