This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:如何通过 CDR 获取24.33Gbps 数据?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718755/ds250df410evm-how-to-get-24-33gbps-data-out-through-cdr

器件型号:DS250DF410EVM
Thread 中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECTDS250DF410

e2e.ti.com/.../24.33.cfg

e2e.ti.com/.../25.78.cfg

e2e.ti.com/.../Register_5F00_Diff_5F00_for-channel-0.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、
    我能够使器件锁定到24.33Gps。 我在下面附上了 SigconArchitect GUI。

    下面是我所做的:
    1)。 已使用外部12.165GHz 时钟并应用于 RX0。
    2)。 设置通道0为24.33Gbps、并验证通道0锁定为24.33Gbps
    3) 3)外部连接 TX0至 RX1
    4)。 为24.33Gbps 设置通道1、并验证我们锁定到24.33Gbps。
    注意事项:
    1)。 确保单击 Apply to All Channels (应用到所有通道)、然后在验证信号存在后单击 Reset CDR All Channels (重置 CDR 所有通道)
    2)。 如果您未使用板载 PRBS 发生器、请检查以确保您的源具有正确的频率容差。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我发现了无法获得24.33Gbps 数据的原因。我使用了不精确的时钟来输入 RX0。今天我有了一个 SI5345时钟发生器和一个380.15625MHz 发生器、然后 DS250DF410可以锁定到24.33Gbps。

    谢谢你