This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB7340:适用于 PCIe 的 USB 控制器

Guru**** 2925370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718785/linux-tusb7340-usb-controller-for-pcie

器件型号:TUSB7340

工具/软件:Linux

我正在寻找 USB PCIe 控制器、但仅找到了 TUSB73x0系列、即 NRND。 TI 是否提供了一些替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robe、

    遗憾的是、TI 没有任何新的 USB PCIe 控制器产品。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robe、

    遗憾的是、TI 没有 TUSB73X0系列的替代产品。