This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR217:IBIS 文件错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715715/ds90cr217-ibis-file-error

器件型号:DS90CR217

大家好、

我正在开发一个基于 FPGA 的系统、并将 DS90CR217高速接口 IC 用于同一系统。

当我上传用于信号完整性仿真的 ibis 文件时、检查结果显示错误。

下面上传的错误屏幕截图。 请帮助解决此问题。

   

此致、

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行检查、并尽快与您联系。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    您能否检查 IBIS 的高速模型、因为 IC 以1.5Gbps 的速率工作、但该模型的输入距离超过200MHz。

    谢谢
    Abhishek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您的仿真测试台? 没有它,我们的建模人员就无法进行故障排除。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们无法上传测试台、因为它是.STM 扩展文件、对于 TI 来说、扩展名无效

    请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、研发部、

    您是否意味着您无法将其上传到此论坛? 如果是这样、您可以通过电子邮件发送给我:i-anyiam@ti.com。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、研发部、

    我收到了您的文件并将其转发给建模团队。 当我从他们那里获得有关此问题的更多信息时、我将更新此主题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请检查并告知我们、根据之前的电子邮件对话、是否有任何有关高速模块的更新?

    谢谢、

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我已经与建模团队讨论过、很遗憾、我不相信我们会帮助解决这个问题。 由于此 IBIS 模型来自 National Semiconductor、因此该团队不知道是如何实现的、也不知道有关它的任何技术细节。 此外、提供的文件似乎是在 Zuken 完成的、他们没有或不知道如何使用。 简而言之、我们无法解决此问题。

    此致、
    I.K.