This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:应用原理图检查

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802, TCA9517A, TCA9509, TCA9517, TCA9617B, P82B96, P82B715, TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716446/tca9517a-application-schematic-check

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TCA9802、 TCA9509、 TCA9517、 TCA9617B、 P82B96、 P82B715、 TCA4311A

您好:

我想查看应用原理图设计并寻求一些建议

随附的文件是客户当前的设计  

以下是一些问题、希望您帮助确认。  

1.考虑 VILC:0.45V;此应用的连接是否正确?  

2.如果 TCA9517A 不适用、TCA9802如何能够满足此设计?  

3.如果我们改为 TCA9802、我们是否仍需要考虑 VILC 这个参数? (它的价值是什么?)  

e2e.ti.com/.../I2C-repeater.PPTX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    "一. 考虑 VILC:0.45V;此应用的正确连接吗?"
    关于顶部9517和底部9517、您是否将 B 侧连在一起? 如果是这样、此器件不支持 B 侧之间的连接。

    "二. 如果 TCA9517A 不适用、TCA9802如何能够满足该设计? "
    如果您要将 B 侧连接到 B 侧、则也不允许这样做。

    " 3. 如果我们更改为 TCA9802、我们是否仍然需要考虑 VILC 这个参数? (它的价值是什么?) "
    该器件具有一个 IoLc、这意味着主/从下拉 FET 必须具有大约150欧姆或更低的 Rdson。

    如果您正在尝试找到允许 B 侧到 B 侧连接的 TCA9517替代器件、则应查看 TCA9509。 它与 TCA980x 系列类似、但其电流源位于一侧。 请注意、要使用此器件、不应在此器件的一侧使用上拉电阻器。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    再次感谢您的澄清。

    还有更多的问题需要与此设计一起探讨。

    MB 一侧的 TCA9518A/PCA9517A 无法进行设计更改、但电路板 A 正常、这种连接是否正常?

    MB (TCA9517A 的 B 侧)到电路板 A (TCA9509的 B 侧)  

    2.仍建议将 MB 侧更改为 TCA509 (连接)

    MB (TCA9509的 B 侧)到电路板 A (TCA9509的 B 侧),MB 和电路板 A (A 侧)都不需要上拉电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Kay、

    "MB (TCA9517A 的 B 侧)至电路板 A (TCA9509的 B 侧)"
    这应该是好的。 我需要指出的是、TCA9509:VccB>VccA+1V (B 侧需要至少大1V)。
    这意味着需要将 U4更改为 TCA9509才能正常工作。

    MB (TCA9509的 B 侧)到 A 板(TCA9509的 B 侧),MB 和 A 板(A 侧)都不需要上拉电阻器"
    TCA9509的一侧不应存在上拉电阻器。 这是图片中 U4的左侧、连接到1.8V。
    B 侧(3.3V 逻辑侧)需要上拉电阻器。
    一些建议是、您的原理图应在一侧包含上拉电阻器、但仅在情况下将其保留为 DNP (请勿组装)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    再次感谢、有关 TCA9509的 VILC 规格的另一个项目需要您的帮助;现在、数据表中给出了150mV (典型值)的说明。

    如何检查 A 侧的 VOL 是否正常? (VOL > 200mV (150mV + 50mV)是否 正常?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    您的应用中的 ViLc 典型值为150mV。 一端生成1mA IOL。 因此、该器件一侧任何器件的 Rdson 必须低于150mV/1mA。 因此、主器件/从器件的 Rdson 应小于150欧姆。

    您可以通过查看主设备和从设备的 VOL/IOL 来检查这是否为真。 例如、如果电流为3mA 时 VOL = 0.4V、则阻抗约为133.33欧姆。 您可以预期这一值甚至更低、因为我们的器件将提供1mA 电流而不是3mA 电流。

    如果您仍然感到困惑、请告诉我。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby:

    感谢 RD 对数据表描述的关注,如果 A 侧的低电平大约为0.45V (例如,1.8V 的 U4,vol= 0.45V (最大值)),这是否会成为一个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Kay、

    您是否能够提供有关将哪个器件连接到器件某一侧的信息?

    对我来说、这不应该是问题、因为 VOL 是由我们的器件在 A 侧提供的 IOL 生成的。

    0.45 (最大值)的电压在特定条件下、当电压为0.45时、IOL 是什么? 我怀疑它是3mA 或更大。 使用较低的 IOL 时、我们可以预计 VOL 最大值会更低。 一侧上主器件或从器件的下拉 FET 很可能处于线性运行区域、如果是这种情况、那么我预计 Vol 会接近最大0.15V 如果 FET 处于饱和状态、则 FET 的 Rdson 不应变化太大。

    对于我们的器件、如果 A 侧拉电流、它将知道主器件或从器件将线路拉低并向 B 侧发送低电平。 如果 B 侧拉为低电平、它将打开 A 侧的下拉 FET 并灌入电流。 争用会出现(您突出显示的内容)当 B 侧拉低时、A 侧 FET 打开并灌入1mA 电流。 如果从器件/主器件拉低、则需要从 A 侧 FET 获取电流、以便器件看到它在拉电流而不是灌电流、从而在 B 侧上拉低。 因此、从器件/主器件的 Rdson 需要足够低以窃取该电流。

    这意味着最大电压并不是我们实际关心的。 我们关心 Rdson (max)。 这是我在上一篇文章中所说的。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby:

    再次感谢!

    我们知道、TCA9509内部有一个等于1mA 的电流源、该电流源是否具有容差(例如最小值/典型值/最大值?) 它对温度性能有影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby:
    除了 Kay 的问题、我们想知道为什么在 TCA9509中使用内部电流源而不在 TCA9509中使用外部上拉电阻?
    您能否提供所有 I2C 中继器和缓冲器矩阵表以供参考、其中包括 Vilc 端信息?
    谢谢你。

    此致
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    TCA9509为一侧的 I2C 总线提供电流、它会查看来自 A 侧的电流、以查看电流是从器件流出还是被 TCA9509灌入。 如果电流被 TCA9509灌入、则表明 B 侧正在拉低。 如果电流从器件流出、则表明一侧的主/从器件拉低。 添加一个外部上拉电阻器可增加从主/从器件灌入的电流并提升其 Rdson。 较大的 Rdson 将导致其能够灌入的电流更小。 TCA9509在时钟展宽或 ACK 等争用情况下需要最少的 Rdson 才能传递低电平。

    TCA9509||RiLc = 133 Ω<-A 侧

    TCA980x||RiLc = 150 Ω<-B 侧

    TCA9517||ViLc = 400mV<--B 侧

    TCA9617B||ViLc = 400mV<--B 侧

    P82B96||Vil = 600mV<- S 侧

    ----------

    TCA4311A 和 P82B715使用动态偏移

    -Bobby