This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCTR

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718692/pca9306-pca9306dctr

器件型号:PCA9306

我对 PCA9306DCTR IC 有一些疑问、请帮助我明确说明

  1. PCA9306两侧的电阻值是否有任何限制?
  2. PCA9306具有纯开漏输出?
  3. 为什么我们需要与 VREF2电源串联200K?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    对于 PCA9306、上拉电阻器值没有限制。 然而、在确定电阻器的大小时、您应该记住、PCA9306在导通时仅引入一个较小的串联电阻(即在低位期间)、因此尝试将总线拉低的 I2C 器件将从转换器两侧的上拉电阻中吸收电流。 如果电阻太小、则将总线拉低的器件可能无法实现适当的 VOL (输出低电压)电平。

    该器件没有开漏输出。 它被设计成在"低"位期间导通、在"高"位期间变为高阻抗、从而与开漏输出一起工作。 不过、当器件导通时、它不会将信号拉至接地。 信号将被另一个器件通过 PCA9306拉至接地。

    VREF2端子不是电源输入;而是一个基准电压、用于为开关 FET 创建内部偏置电压。 需要使用串联电阻来限制流入此电路的电流。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大