This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:请求 TS3USB225去耦电容器设计

Guru**** 2927850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718647/ts3usba225-asking-for-the-ts3usb225-decoupling-cap-design

器件型号:TS3USBA225

大家好、

客户希望检查是否可以在 VCC 侧使用1uF 电容来更换10uF 电容。

请提供您的意见。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    减小大容量电容将使 IC 易受 VCC 上潜在的低频 VCC 骤降/噪声的影响。 如果 IC 的电源噪声较低、则可以减小此电容、但我们建议此器件的大容量电容为10uf。