This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:LVDS 设计问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DM385, DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718062/ds90cr286a-lvds-design-question

器件型号:DS90CR286A
主题中讨论的其他器件:DM385DM388

您好!

我有一个 IC 来连接摄像头链路信号、从而使 LVCOMS 输出

摄像头链路 LVDS 差分对信号--> DS90CR286A--> 28位 LVCMOS 输出--> DM385视频输入

同样、我能否将同一 IC 用于 BTU656 LVDS 视频输入信号而不是摄像头链路?

请建议使用 IC 来连接 BT.656 LVDS 信号

BT.656 LVDS 信号(没有正负信号)-->—IC?-->—28位 LVCMOS 输出--> DM385视频输入

或者 DM385能否直接获取 BT.656视频输入、如果是、请指定可在 DM385/DM388中获取 BT.656视频输入的引脚编号

请适当回答我的问题。

谢谢、此致

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我们将检查此问题、并在下周内与您联系。

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    我们没有任何可以连接 BT.656信号的 LVDS IC。 我不熟悉 DM385、因此我将把这个线程移到处理器部分、专家可以在这些部分解决您的问题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniyam:

    感谢您的回复并将此主题移至相关部分。

    此致

    Krishna