This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2068:TPS2068 OUT Put 引脚连接

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718381/tps2068-tps2068-out-put-pin-connection

器件型号:TPS2068

您好!

对于 TPS2068,引脚编号为6、7和8作为输出引脚。 是否有任何问题,我将此引脚中的任何一个设置为“No connect on my board (板上无连接)”。  

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ebi、

    最好连接所有这些6、7、8引脚。 但是、如果您将其中一个设备取消连接、则不会出现任何问题。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清