This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001上电/断电问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716378/xio2001-xio2001-power-on-off-issue

Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

ART 编号:XIO2001

您好、Sirs、

很抱歉打扰你

我们发现某些模块在系统断电时会在 PCI_RST-L 上出现毛刺脉冲(所连接的波形 CH4、绿色)

我们想知道干扰发生的原因以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    如果他们使用上拉电阻(R451或 R403)而不是上面的 BJT+MOSFET 网络、他们是否能够检查是否发生毛刺脉冲?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的快速回复。

    请参阅以下更新

    R451或 R403是保留位置、因此我们怀疑发生的干扰来自桥式 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我不确定我是否了解此更新。 从波形上看、PRST 上的上拉电阻可能太强、因此我想看看如果他们使用10k 上拉电阻(当前未安装)而不是当前使用的电路、会发生什么情况。 实际上、数据表指出、该引脚上不需要上拉电阻器、因此、如果 PRST 直接连接到器件、它们是否还能够检查是否发生毛刺脉冲?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    客户是否仍然对此有疑问?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢你的帮助。

    实际上、我没有收到客户反馈。

    我首先结束本主题。

    如果将来有其他更新、我将打开新主题。

    谢谢!!