This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K 时钟从 SPXO 同步更改为晶体

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717754/dp83848k-dp83848k-clock-synchronous-change-from-spxo-to-crystal

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: DP83822I

您好, DP83848K 在 使用 SPXO 时可以同步计时,  为了降低成本,计划使用 Crystal 替代 SPXO,例如 SMSC LAN8720A 应用程序,请帮助 提供  DP83848K 的解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将任何晶体与 DP83848K 配合使用、以满足其晶体规格(见数据表第66页)。
    LAN8720A 是一个 RMII PHY、DP83848K 也支持该 PHY。
    在 RMII 模式下操作 DP83848K 时、必须为 XI 引脚提供50MHz 时钟、并且不支持晶振。
    如果您需要具有25MHz 晶体的 RMII 解决方案、可以使用 DP83822I。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、RMII 功能是不同的、LM8702A 在 REF_CLK 输出模式第34页中支持晶体、但 DP83848K 仅在第33页中支持振荡器。 是否有任何解决方案作为唯一用于满足成本降低要求的晶体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有 DP83822I 支持具有外部晶体的 RMII、而不是振荡器。
    DP83848K 不支持您正在寻找的操作。