This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032A:关闭状态

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718188/ds90lv032a-off-status

器件型号:DS90LV032A

尊敬的支持:

查询 DS90LV032A 接收器及其高阻抗输出状态。

当其 Vcc 连接为零时:

  • Ro 输出是否为高阻抗?
  • Ro 输出是否为0V 并且能够灌入电流?

Ro 输出在什么 Vcc 电平下由输入电压定义?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请参阅修订后的答案。

    当 Vcc=0时、Ro 为0V。  

    当 Vcc 为或大于0.7V 时、RO 将由输入电压定义

    此致、
    蔡夏利