This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:MAX3243EIPWR 的引脚 RIN1\RIN2\RIN4\RIN5不使用、我是否可以让引脚不连接 GND 或 VCC?

Guru**** 2974270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718220/max3243-the-pin-rin1-rin2-rin4-rin5-of-max3243eipwr-do-not-use-could-i-let-the-pin-not-connet-or-tie-to-gnd-or-vcc

器件型号:MAX3243

你(们)好  

  我在项目中使用了 MAX3243EIPWR,请帮助我检查原理图。我未使用 RIN1\RIN2\RIN4\RIN5引脚。我是否可以  让引脚不连接或连接到 GND 或 VCC? 请给我一些建议。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以将未使用的 Rin 端口保持断开状态。 在这种情况下、每个输入上都有一个5k Ω 的下拉电阻、该下拉电阻会将其偏置为接地。 将它们从外部接地或连接到 VCC 也是可以的、但这不是必需的。

    此致、
    最大