This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718105/tca6416a-tca6416a

器件型号:TCA6416A

上电时的 POR 释放时间

在数据表中、它指出 TRT (上升速率)为最大值 2000毫秒。

TCA6416A 的电源电压为1.65V ~ 5.5V。 1.65V 至5.5V 之间是否存在任何 TRT 时间差?

我认为在以下范围内应该存在时间差(在其他制造商的数据表中、它偏离了几个 Vcc)

1.65至1.95

2.3至2.7

3.0至3.6 =>在我的电路中。

4.5至5.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yongjoon、

    通常、最小值/最大值受电源电压范围不同极端值下的性能的限制、因此、如果您在范围的中间运行、最小值/最大值范围可能会大于指定的范围。 不过、我建议保持在指定范围内以确保安全、因为我们没有关于每个单独电压设置的限制的详细信息。

    您对最小(0.1ms)或最大(2000ms)值是否有困难?

    此致、
    最大