This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/718127/tpl7407l-problem

器件型号:TPL7407L

大家好、

  在驱动四相步进电机时、TPL7407L 的 OUT 引脚易于击穿、其中一些对地短路、另一些对 VCC 短路。

可能的原因是什么?

此外 、电机电流为400mA、频率为400pps、原理图与 数据表中的典型应用相同。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    COM 电压是多少? (满输出驱动至少需要8.5V。)

    使用了多少个输出、占空比是多少、每个输出还是总共400 mA? 查看数据表的图5…8。

    您确定电感反冲不会超过绝对最大额定值吗?

    您是否正在使用 OUT7? (请参阅数据表的第8.2.1节。)