This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:多输出配置

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717364/sn6501-q1-multiple-output-configuration

器件型号:SN6501-Q1

您好!

是否能够使用 SN6501-Q1形成多输出配置? 每个输出都有一个 LDO、该 LDO 最终为其负载生成超过5.5V 的电压、每个输出的负载电流大约为10mA 或更低。 备用电流保护二极管将放置在 SN6501-Q1电路和每个 LDO 之间、因此、次级侧上的 SN6501-Q1电路在整流器后的输出电压必须比 LDO 输出高大约1V (VF + VDROPOUT)。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    由于每个 LDO 的负载电流仅为10mA、因此这似乎是可行的。 您是否能够更具体地了解什么是 LDO 输出电压? 这将决定此应用的最佳匝数比。

    尊敬的、

    Lucas Schulte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schulte-San、

    我只能说 LDO 电压必须大于5.5V。负载电流将分别从0变为10mA 左右、具体取决于其运行条件。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    由于功率要求较低、此应用应该可以正常工作。

    尊敬的、
    Lucas Schulte