请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN6501-Q1 您好!
是否能够使用 SN6501-Q1形成多输出配置? 每个输出都有一个 LDO、该 LDO 最终为其负载生成超过5.5V 的电压、每个输出的负载电流大约为10mA 或更低。 备用电流保护二极管将放置在 SN6501-Q1电路和每个 LDO 之间、因此、次级侧上的 SN6501-Q1电路在整流器后的输出电压必须比 LDO 输出高大约1V (VF + VDROPOUT)。
此致、
横田新一