This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:布局问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717903/lmh0344-layout-question

器件型号:LMH0344

你好。

我们的客户有一个使用 LMH0344的项目、该项目有布局问题。  我们具有不同的 EVM 布局、如下所示。 并需要知道它会产生什么影响?

SDI 布线 阻抗是75欧姆? 对吧?  感谢帮助~

进行了更改。 Conn5下的覆铜。  

我们的客户布局。  是消隐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    1)。 BNC 到回损无源组件的布线阻抗是受控的75 Ω 阻抗。

    2)。 我们在无源组件下提供 void -表示接地或 VCC 释放。 由于采用了无源组件焊盘、因此可降低电容。

    此致、、、Nasser