This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300A 与 TPD8S300

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD8S300, TPD8S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717816/tpd6s300a-tpd6s300a-vs-tpd8s300

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD8S300TPD8S300A

TPD6S300A 与 TPD8S300有比较表吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此主题了解版本之间的差异。
    e2e.ti.com/.../2627806


    6S 与8S 之间的差异是额外的2个 ESD 保护通道。

    TPD6S300A•6通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、 DM)

    TPD8S300A•8通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、 DM_T、DP_B、DM_B)