This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:Vcc=5V 时的输出信号问题

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717834/trs3232e-output-signal-issue-at-case-of-vcc-5v

器件型号:TRS3232E

您好!

Vcc=5V 时输出信号出现问题。
请参阅下面的波形。
蓝色是输入信号、紫色是输出信号。
您是否知道输出波形具有纹波的原因?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    驱动器的工作原理是将输出电压拉至 V+轨以发送高/正电平、并将其拉至 V-轨以发送低/负电平。 V+和 V-轨上预计会有一些纹波、因为它们是使用开关电荷泵电路基于 VCC 生成的。 纹波的电平和频率将是电荷泵设计以及外部电容值和 RS-232输出端负载的函数。 您可以在以下博客中阅读有关电荷泵的更多信息:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    考虑到这一点、您提供的波形看起来正常。 这不会给通信带来问题、因为即使存在纹波、信号也将始终超过 RS-232标准定义的高电平和低电平阈值。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大