This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:GPIO 模式下的 UFP

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717350/tusb320lai-ufp-in-gpio-mode

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

数据表中有"UFP in I2C Mode Schematic"、但我的客户希望设置 GPIO 模式
我想知道从图20中进行的以下修改 是否足够。
请您检查一下吗?
----------------------------------
- ADDR -> NC (悬空)
-如果应用程序未由总线供电、则可以消除 D1
-如果未使用、SCL/OUT2和 SDA/OUT1可保持悬空
-如果 未使用 INT_N/OUT3、则可保持悬空
-如果 未使用 ID 引脚、则可保持悬空


----------------------------------
此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您对电路的所有修改都应该正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的友好支持。

    关于图20、我认为 不需要 VDD_5V、因为 TUSB320LAI 支持无电电池模式。
    如果没有 VDD_5V、我认为 D1也不是必需的、TUSB320LAI 的 VDD 可以直接连接 VBUS。
    我的理解是否正确?
    我想知道是否有任何问题。


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件没有 VDD_5V 电源轨、则可以将 VDD 直接连接到 VBUS。