This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:检测是否连接 DFP

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717738/tusb320lai-detecting-dfp-is-attached-or-not

器件型号:TUSB320LAI

大家好、

我的客户考虑将 TUSB320LAI 用于 UFP 应用。
他希望通过将 OUT1和 OUT2短接来检测 DFP 是否连接。
连接 DFP 时输出“低电平”。



在这种情况下、是否有上拉电阻器的建议值?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    OUT1和 OUT2上的建议上拉电阻为4.7K。