This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SLLA315A 实现指南、25MHz 晶体选择

Guru**** 2603845 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715628/tusb9261-slla315a-implementation-guide-25mhz-crystal-selection

器件型号:TUSB9261

实施指南 SLLA315E 在第9节中指出、40MHz 晶体是 TUSB9261唯一支持的频率、但下一节的原理图图图2显示了25MHz 晶体。  我更愿意使用25MHz 晶体、因为我们的设计中已经包含了该部件用于以太网。

我尝试使用页面底部的"提交文档反馈"链接来报告问题、但似乎无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我们正在调查您的问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    针对 TUSB9261晶振的正确建议是40MHz。 我们知道该错误并正在努力进行更正。