This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:状态-错误代码

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717501/sn65dp159-status--error-codes

器件型号:SN65DP159

大家好、

我的客户希望将我们用作 DsiplayPort-Retimer。 根据我们的 SLLA358 TI 应用报告、输入来自 Xilinx FPGA (Kintex 7)。

为了评估他们的系统、如果客户能够读取一些内部状态或错误代码寄存器、那将会很有帮助。 找到了为什么 esp 中的链接培训未成功完成的原因。 在我们器件的数据表中、只有一个关于内部寄存器的简短通知。 我们可以为该客户提供什么?

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有重定时器模式的错误状态寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Egon、

    KC705 FPGA 评估板和 DisplayPort FMC 卡是否存在此问题? 我们注意到、通过将电源电压从1.1V 增加到1.25V、此设置存在一些问题。 该电源电压最高可增加至1.27V

    最棒的
    Gerasimos